Online Magazine
  • Technology Now
    • Vol.03
    • Vol.02
    • Vol.01
Technology Now

三菱电机功率器件的技术和产品趋势的介绍

  01 02 03 04 05 06

在对环境的投入已成社会必然要求的背景下,可有效利用资源和能源的电力电子技术主角 — 功率器件的作用,也就显得尤为重要。

我们三菱电机以“低损耗”和“小型化”功率器件的命题为基础,时刻听取大家的意见;迄今为止,以引领变频器产品市场的智能功率模块为首,已制造出众多产品。

今后,为了各领域中欲创造高附加价值产品的企业客户,将更进一步致力于功率器件的高功能化。不仅着眼于提高基本功能和开发新功能,还将致力于可提高开发设计及生产效率的集成技术、合乎客户需求的高性价比封装技术等方面的技术钻研。

我们将充分发挥积累至今的综合性技术以及技术人员的精神,通过为企业客户创造有用的产品,掀起电力电子技术世界的新潮流,一如既往地致力于功率器件的开发,为建设未来环保型社会做贡献。


在数百Hz〜数十kHz的领域中,三菱电机以IGBT元件为主要器件,开发和生产了可适用于电气化铁道、工业、汽车、医疗设备、消费电子等众多领域的各种功率模块。在此,向大家介绍这一领域中的产品和技术趋势。

功率器件应用现状

首先从功能方面来讲,从系统结构中搭载多个分立半导体的器件初期开始,为提高其便利性,就已开发了内置主电路排线的IGBT模块。然后,通过集成驱动功能及保护功能,诞生了具备更高功能的智能功率模块(IPM)。

IPM产品通过内置周边电路,可缩短客户的开发、设计时间,有利于减少生产线上的装配工序数及设备小型化。最近,除工业用途外,在家电产品中也得到了广泛的应用。而且,为有利于今后提高整体系统的效率,将继续推进周边零部件的集成化及系统控制、系统保护功能、以及含信息通信功能等在内的高功能化。

| | | | | | |  Next »
pagetop