Environment – 领导致辞

解决当今社会课题,打造“全球环保先进企业”。

三菱电机集团认识到,我们应该为了子孙后代保护我们的星球。因此,控制对环境的影响是我们的管理要务。为了解决全球性环境、以及资源和能源(短缺)等所带来的问题,三菱电机集团向世界各地提供节能型产品和系统的同时,也在构筑社会基础设施方面做着积极的努力。三菱电机集团将继续为实现“可持续发展”与“安心、安全、舒适”的生活相容并立的富裕社会而做出积极的贡献,向着成为“全球环保先进企业”这一目标而努力。

为实现《环境展望2021》,推进《第8次环境计划》。

三菱电机集团将成立百周年的2021年定为目标年,制定了长期目标《环境展望2021》。为了实现这一目标,在目前推进的第8次环境计划(2015-2017年度)中制定了“为低碳社会作贡献”、“为形成循环型社会作贡献”、“实现与自然共生的社会”和“强化经营根基”4个活动主题。

其中,在尤为重视的“实现低碳社会”方面,除了设定削减产品和系统生产过程中的排碳量目标值以外,还设定了产品使用过程中的减排贡献力度*1目标值。关于产品使用过程中的减排贡献,除了在全球推广利用大幅度降低产品耗电量的功率半导体的产品群以外,还提供ZEB*2和ZEH*3等整体系统节能化解决方案,采取各种措施达标。在削减生产过程中的排碳量方面,积极采用IoT*4(Internet of Things)等技术,同时削减能源产生的二氧化碳和氟利昂等二氧化碳以外的温室气体排放量。例如,名古屋制作所新生产车间通过融合FA技术与IT技术的独自系统,实现了生产效率的提高和节能化,成果备受好评,荣获2016年度能源大奖资源能源厅长官奖。

在其他活动主题方面,强化废家电产品的塑料再生及实现节能的电梯翻新改造(最低限度改修)等资源循环业务,同时实施厂内的“生物多样性调查”,开展对自然共生社会的贡献活动。此外,及时对应RoHS*5、VOC*6等各国严格的环境法规定,努力降低所有事业网点的环境负荷,强化环境经营根基。

三菱电机集团开展的措施获得好评,2016年在“气候变化”、“水资源”和“供应链”3个领域中,被国际NGO组织CDP评选为最高的A级企业。今后,我们将继续推进环境计划,开展环境措施,努力实现《环境展望2021》。

Page Top

面向2030年、2050年

2015年,联合国《可持续发展目标(SDGs)*7》列出了17个到2030年必达的目标。其中,“缓解气候变化及其影响”和“确保饮水和卫生设施的可利用性及可持续管理”等5个目标与三菱电机集团的活动有关。
2018年度,三菱电机集团开始启动《环境展望2021》最后三年的第9次环境计划(2018-2020年度),同时面向2030年、2050年,制定为SDGs贡献力量的中长期展望。

为了打造“全球环保先进企业”而采取的各项措施,有助于实现到2020年度“集团销售额达到5万亿日元、营业利润达到8%以上”的必达发展目标。

三菱电机集团在思虑世界各国情况的同时,立足长远开展产品和系统的节能化及减少事业网点的环境负荷等措施,努力打造赢得社会认可和拥护的“全球环保先进企业”。

2017年6月30日
三菱电机株式会社
执行总裁
栅山 正树

*1
减排贡献量:将旧产品(2000年度销售产品)换成高能效新产品而削减的排碳量。根据本公司计算标准进行推算。
*2
ZEB (net Zero Energy Building):通过利用节能及可再生能源,削减化石燃料的消费从而使能源消费量达到近乎为零的建筑物。
*3
ZEH (net Zero Energy House):通过利用节能及可再生能源,削减化石燃料的消费从而使能源消费量达到近乎为零的住宅。
*4
IoT(Internet of Things):各种物品与互联网连接,相互控制的系统。
*5
RoHS(Restriction of Hazardous Substances directive):关于限制在电子电器设备中使用指定有害成分的欧盟(EU)指令。
*6
VOC(Volatile Organic Compounds):挥发性有机物。代表物质有甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等。
*7
SDGs (Sustainable Development Goals):2015年9月联合国大会通过的《2030年可持续发展议程》中提出的到2030年的《可持续发展目标》。
Page Top

可持续发展目标(SDGs)

与三菱电机集团环境活动密切相关的SDGs

确保饮水和卫生设施的可利用性及可持续管理

拥有水处理和水净化相关技术,提供供应安全饮水的技术与系统。

主要事业与措施:上下水管道设备系统、臭氧发生器

可持续能源的确保及扩大利用

开发有助于节能、创能和实现智慧社会的技术与系统,并推广普及这些技术与产品。

主要事业与措施:发电、输电、配电事业,太阳能发电


确保可持续的生产消费方式

除了削减生产时的资源使用量和废旧产品的循环再生措施以外,减少废弃物的最终处置量,推进绿色采购。

主要事业与措施:再利用、再循环事业、绿色采购

缓解气候变化及其影响

掌握供应链整体的二氧化碳等温室气体的排放量,制定目标开焊减排措施。

主要事业与措施:节能型产品、减少温室气体排放

保护、恢复生态系统,防止生物多样性消失。

除了开发提供海洋及森林的观测卫星以外,在本公司各工厂开展与周围环境和谐共存的措施。

主要事业与措施:人造卫星、生物多样性调查、山林保护

Page Top