Ascensores y escaleras mecánicas
Quality in Motion
MelEye Parte superior Características Versátiles
MelEye [Sistema de supervisión y control]
El sistema con supervisión MelEye mejora la administración de la operación de ascensores y escaleras mecánicas con las últimas tecnologías en redes
En los años recientes, se ha incrementado la necesidad de un sistema de monitorización con tecnología de redes. En aeropuertos internacionales a gran escala, por ejemplo, la interacción entre el edificio y el sistema de control de administración de las instalaciones ha demostrado ser un oráculo esencial. Para cumplir con estos requisitos, Mitsubishi Electric Corporation ha desarrollado un sistema de monitorización sofisticado - MelEye que utiliza tecnología basada en web.

MelEye observa de cerca el estado operativo de los ascensores y escaleras mecánicas que trabajan con tráfico de pasajeros en continuo cambio. Esto permite a los administradores de los edificios responder rápidamente a los patrones cambiantes de tráfico, optimizando así el rendimiento de los ascensores y escaleras mecánicas y maximizando el valor añadido del edificio en su conjunto. La aplicación de la última tecnología de redes también ha aumentado considerablemente el número de ascensores y escaleras mecánicas controlables, lo que minimiza el gasto en instalaciones como habitaciones de supervisión y monitores.

MelEye es nuestra solución para sistemas de monitorización del tráfico en edificios futuristas.


Ultimas tecnologías de redes

Aplicación de servidor y navegador web
Debido a que la configuración del sistema se lleva a cabo en un servidor web, los ascensores y escaleras mecánicas pueden ser controlados por varios ordenadores en la ubicación que se desee dentro de la red suministrada. El uso de una interfaz de navegador web permite varias funciones.

Aplicación de Ethernet *
La red de banda ancha de alta velocidad Ethernet facilita una comunicación de datos continua entre el servidor y los ascensores y escaleras mecánicas. La conexión a una red de alta seguridad especial** permite la monitorización desde cualquier lugar del edificio.

(* Ethernet es una marca de Xerox Corporation en EE.UU.)
(** Necesita una red de alta seguridad especial además del circuito LAN general)



Pantallas fáciles de usar

Pantallas de monitorización versátiles
El sistema muestra el modo de operación de cada ascensor o escalera mecánica, o el estado operativo de cada grupo en pantallas de fácil uso.

Selección fácil de las pantallas
La operación del ratón hacia adelante permite la selección rápida de la información necesaria.

Indicaciones fiables y alarma* para seguridad
Para mayor seguridad para los pasajeros, se facilitan avisos de todos los fallos en los ascensores y escaleras mecánicas. Puede añadirse una alarma opcional a las indicaciones de advertencia, que se activará en eventos específicos, como control de fallos en coche individual o en grupo.
(*La alarma es opcional y requiere altavoces en el ordenador)



Funciones opcionales

Control remoto
Un ordenador conectado al sistema MelEye puede controlar las operaciones especiales y de emergencia* para los ascensores:Por ejemplo, Bloqueo de piso, Operación VIP, Operación con suministro de corriente de emergencia o Regreso de emergencia por fuego.
(*Para más detalles sobre las operaciones especiales y de emergencia, consulte nuestros folletos de productos)

Programación de las operaciones
Todos los edificios tienen un flujo de gente que se mueve a ciertas plantas en períodos específicos. Se pueden programar operaciones especiales como Horas pico intensas o Servicio de hora del almuerzo para cumplir las demandas del edificio.

Información estadística
Los últimos registros de fallos en los ascensores y escaleras mecánicas y los registros de operaciones son grabados en los ordenadores*. Además, la función de análisis de tráfico cuenta las llamadas de los ascensores y mide el tiempo de espera del usuario. Estas funciones permiten al administrador del edificio analizar el flujo del tráfico con estadísticas y ayudan a optimizar la eficiencia de las operaciones en el ascensor y la escalera mecánica.
(* Esta función es una característica estándar).

Información de reproducción
Se puede reproducir el movimiento de un ascensor en el tiempo seleccionado dentro de los últimos 30 días.

Ubicación de los ascensores y escaleras mecánicas
Se muestran las ubicaciones dentro del edificio de los elevadores en grupo y las escaleras mecánicas, resaltando cualquier fallo para facilitar una respuesta rápida en condiciones de emergencias o si hay problemas.


Funciones opcionales

Folleto
Folleto
(1.0MB)

Especificaciones
Especificaciones
(1.6MB)

volver arriba