电梯和自动扶梯
Quality in Motion
Spiral Escalators
The Forum Shops at Caesars
惊艳的艺术设计带来附加值
结合十分先进的建筑设计,螺旋形自动扶梯可通过带来附加值和艺术吸引力为建筑增色。其独特的“内部运动”吸引力带给租户和访客特别的空间和时间享受。安装在博物馆或艺术博物馆等建筑内,自动扶梯可为传统建筑和展馆带来三维视角,进一步展现出其在建筑设计方面的高度亲和力。
建筑奇迹
现代建筑空间设计的未来构想在今天看来已变得切实可行。为了给大楼业主提供过去难以想象的空间感受,三菱电机开发了世界首部螺旋形自动扶梯。将电梯的纵向和旋转运动完美结合,采用其他公司无法企及的独有的自动扶梯技术创造出了优雅的弧形结构。三维运动带给用户宽阔的全景视野,创新的设计将该区域变为前所未有的建筑杰作。采用被称为Takumi(日语读音)的工匠技艺,哪怕是最小的细节,制造者也要追求完美,拒绝妥协。所有这些设计给客户带来拥有的喜悦和满足,给访客带来兴奋而又难忘的体验。


  宣传手册 (5.6MB)
=技术=
自动扶梯呈现出曾被认为不可能
实现的弧线
设计、制造难度如此之大,只有
三菱电机才能实现。
自动扶梯外观上呈现出十分独特的弧线。
旋转运动形式十分复杂,其中紧密结合了纵向运动。
尽管这种运动的概念早已存在,但还没有成功实现过。终于,在1985年,三菱电机成功开发出现在所说的“螺旋形自动扶梯”。
在31年后的今天,三菱电机仍然是唯一能够制造螺旋形自动扶梯的公司。
乍看之下,这些自动扶梯呈曲线状,并无任何特别之处。 但这种弧形结构采用了复杂、尖端的技术,只有凭借专家工程师的设计、制造和安装技艺才能实现。

设计

 “集中式运动法”原理的提出

世界上曾提出的大多数弧形自动扶梯的设计均是基于向心运动的方法。但这些设计均无成品面市。即使做半圆形运动时水平方向的运动速度恒定,使其可以进行向心运动,但也存在结构问题,即在斜面上水平方向的运动会减缓垂直方向运动的分量。三菱电机开发的“集中式运动法”克服了这一难题,其中心点会根据倾斜角阶段性移动。



 支持3D运动 的创新设计

需要独特的技术支持以实现螺旋形自动扶梯复杂的三维(3D)运动。例如,引入了能够支持螺旋轨道的多角度特殊链条以移动梯级。在链条外侧安装水平滚轮,使其结构可以应对弧形配置产生的向心力。这种设计让自动扶梯的梯级可沿固定的轨道平面进行高精度的移动。



制造

 仅可依靠手工完成的复杂工艺

由于螺旋形自动扶梯需要进行复杂的三维运动,各种零件必须加工成独特的形状,如曲形桁架和带弧形槽的梯级。轨道的复杂形状使其成为需要利用严苛的制造技术而成的细致工艺的零件之一。利用专用工具和原创的成型技术,技术人员通过反复执行一系列的弯折和扭曲工序来手工完成轨道制造。即使在处理三维扭转时,也确保了0.1mm或更小的最终精度,从而实现平滑、精确的运动。



安装

 高精度安装桁架

专业的安装人员使用多达6,000个定制零件来组装桁架。安装后,进行多项质检,以确保成品符合三菱电机追求极致细节的质量水准。



=安装示例=
入口设计
象征和强调宽敞透亮,螺旋形自动扶梯着重营造出更加开阔的视野。该布置的主要目的是创造出让人们停下脚步休息和沟通的空间,如大堂、休息室或公共区域。

 
露天设计
安装在建筑物的中心,形成顶部开放的空间,营造出别样的氛围,带给用户宽阔的视野。此外,将该区域还可用于促销商品展示和公告发布。

 
角落设计
在建筑物角落或沿墙壁安装,可有效腾出中央楼层区域以作它用。这是适合大型零售商场和艺术画廊的绝佳选择。

 
广场式设计
通过交织空间和拱形曲线可轻松创造出空间开放的优雅入口。这是创造舒适空间以供人们聚会或作各种其他用途的理想之选,还可提高建筑物的知名度和建筑结构本身的价值。

 
多层设计
通过连续的链式布局,打造真正的全景视野。呈现巨型艺术品外观,给人富丽堂皇之感。

 

回页首回页首