电梯和自动扶梯
Quality in Motion
自动扶梯改造
技术和功能
技术和功能
改造自动扶梯可增强其安全性和舒适性并提高能效。由于实施自动扶梯改造需要进行多方面的研究,因此制定最佳的计划以满足每位客户的需求是十分重要的。 有关详细内容,请联系我们当地的三菱电机销售代理商


驱动系统
节能

通过节能技术,三菱电机极大地降低了驱动系统的摩擦损失。此外,加上其它改进措施,使功耗降低了 20%(*2)。


Drive MotorDrive system

*1:  仅可通过“全面改造”菜单更换驱动系统,且每个项目均需特别研究。如需使用此功能,请联系我们当地的三菱电机销售代理商
*2:  减少率因自动扶梯的实际状况而异。


VVVF*变频器控制
节能高效舒适

自动运行 <待机下的低速运行>

采用自动运行模式的自动扶梯可通过降低待机下的运行速度来实现节能。如果自动扶梯上没有乘客,自动扶梯会进入待机并低速运行。但是,在检测到有乘客接近登梯区域时会逐渐提速至额定速度。







*1:  VVVF = 可变电压、可变频率
*2:  仅可通过“全面改造”菜单使用 VVVF 变频器控制功能,且每个项目均需特别研究。如需使用此功能,请联系我们当地的三菱电机销售代理商
*3:  减少率因自动扶梯的实际状况而异。