电梯和自动扶梯
Quality in Motion
MelEye 回页首 通用功能
MelEye [监控系统]
MelEye监控系统采用最新的网络技术加强了电梯和自动扶梯的运行管理
近年来,对采用网络技术的监控系统的需求不断增长。例如,在大型国际机场,大楼和设施的管理交互控制系统已被证明是一种重要的信息控制手段。为满足这一需求,三菱电机开发了基于网页技术的尖端产品——MelEye监控系统。

MelEye可密切监控客流状况不断变化的电梯和自动扶梯的运行状态,以便大楼管理人员快速应对变化的交通状况,从而优化了电梯和自动扶梯性能并最大程度地提高了整栋大楼的附加值。最新网络技术的应用还大幅提高了电梯和自动扶梯的可控制数量,从而最大程度地减少了监控室和监控器等设施的成本。

MelEye是面向未来的大楼客流监控系统的解决方案。


最新的网络技术

网页服务器和网页浏览器的应用
由于系统配置托管于网页服务器,因而可在网络所及的任意地点使用多台计算机监控电梯和自动扶梯。使用网页浏览器界面允许多种功能的实现。

Ethernet的应用*
采用Ethernet的高速宽带网络可使服务器与电梯及自动扶梯之间进行流畅的数据通信。通过连接具有特殊安全防护的网络**,用户可以从建筑物中的任意位置进行监控。

(*  Ethernet是美国施乐公司的商标。)
(** 除一般局域网电路外,还需要提供具有特殊安全防护的网络。)



人性化的界面

通用监控屏
系统可以在人性化的界面上显示每台电梯和自动扶梯的运行模式,或每个群组的运行状态。

轻松选择屏幕
通过简单的鼠标操作快速选择所需信息。

确保安全的可靠指示和警报*
为确保乘客安全,系统可对电梯和自动扶梯的所有故障发出警告,还可为一个群组或单个轿厢控制添加选配的故障警报。
(*警报功能为选配,需要为计算机配备扬声器。)



选配功能

远程控制
连接MelEye系统的计算机可以控制电梯的特殊和紧急*操作:例如,楼层锁定、VIP操作、使用紧急电源的操作或火警紧急返回。
(*有关特殊和紧急操作的详情,请参阅我们的产品手册。)

操作调度
在特定时间段,所有建筑物都会有较多的人群要到达特定的楼层。为满足建筑物内的交通需求,可以预设上行高峰服务或午餐时间服务等特殊的操作调度。

统计信息
系统会记录电梯和自动扶梯以往的故障日志以及计算机的操作日志*。此外,交通分析功能还可计算电梯的指令和监测用户的等待时间,以便大楼管理人员统计分析交通流量,并帮助优化电梯和自动扶梯的运行效率。
(* 此功能为标准配备。)

播放信息
可以播放过去30天内任意所选时间的电梯运行动态。

电梯和自动扶梯的位置
系统可显示分组电梯和自动扶梯在建筑物内的位置,并突出显示故障情况,以便在紧急情况下及时应对或排除故障。


选配功能

宣传手册
宣传手册
(1.0MB)

基本规格
基本规格
(1.6MB)

回页首