Eco Changes

电力需求
监控系统

采取节电措施以满足日本削减电力消费的需求。

2011年日本东北地区发生大地震后,日本面临电力短缺的处境。夏天时,东京电力公司和东北电力公司;冬天时,关西电力公司和九州电力公司制定了节电目标,要求2011年的整个日本都必须节约用电。三菱电机从2012年起采取了节电措施并且取得了良好的成果。

三菱电机集团自动电力需求监控系统概要

放大New Window

18处用电设施在夏天统一制定的远大目标

2011年7月,日本经济产业省根据日本电业法第27条发布限电通知,规定用电超过500kW的合同商业设施用戶,在7月到9月的三个月期间,用电高峰时段的需求量必须比上一年度减少15%。

我们在东京地区的16处用电设施及东北地区的2处用电设施,共同制定了一套限电计划,统一管控高峰时段的用电。我们还拟定了一个远大的目标,以实现比去年减少25%的高峰用电。

各用电设施的节能努力

调整每处用电设施的需求目标,通过改善照明和空调的使用方法,采用弹性工时等措施。三菱电机总公司虽然不属于合同商业设施用戶,但仍然致力于电力消耗的削减。

电力需求量监控系统的实行

中央管理的需求监控系统,此系统监控每个参与商业用电设施的用电趋势,预测用电需求量,当预测数值接近目标数值时,将立即提醒工作人员,此技术可避免过度的电力消耗。

对能源节约和能源创造设备的大规模投资

电力限制只是暂时性的,三菱电机安裝了2兆瓦的太阳能发电(PV)系统,不断地加强集团的永续发展。更換空调设备并将照明裝置升级至高效的LED照明。

结果,东京地区16个参加用电设施的用电高峰时段需求量比前一年减少27.6%。就电力消耗而言,仅在8月就实现削减超过2,670,000kWh的用电量,亦相当于1,129吨的CO2(比前一年削减19%的排放量)。

PV系统的效果

夏天时,高峰时间出现在11:00a.m.和2:00p.m.之间。安装有PV系统的用电设施能够通过增加电力生产,有效将高峰需求安排至较晚的时间,从而更易于调整电力的使用。

放大New Window

应用所取得的经验

將在夏天取得的经验应用到冬天。进而,在关西电力公司管辖地区削减了14.9%的高峰时段用电,在九州电力公司管辖地区则削减了10.9%。我们在此基础上,將需求监控系统的范围扩大,涵盖到集团內的所有商业设施用戶(共68处用电设施)。

Eco Changes 视频

电力需求监控系统

Eco Changes:介绍

Eco Changes展望与我们将如何创造一个更加环保的明天。