Eco Changes

将房屋变成节能的典范

这两栋房屋看起来一样,但其中一栋的制热系统效率更高。

标准房、控制室、测试房

放大New Window

测试房

Air To Water热泵系统。
Ecodan系统——三菱电机在家庭能效领域的“皇冠上的明珠”。


Ecodan系统——该房屋配备了使用无线遥控的三菱电机Ecodan系统。位于室外的一体式加热泵通过制冷剂和水将环境空气中的热量传导至屋内。室内的家用200升热水罐加上多用途风管机,为居住者提供热水和舒适生活。
室外和室内的部件均配备了能够测量能量使用、热量传导和其他相关参数的传感器。

  • Air To Water热泵系统 室外机
  • 散热器
  • Ecodan热水罐
  • 通道
  • 起居室
  • 卧室
  • 楼梯
  • 浴室

控制室

房屋的控制

这两栋外观相同的二层楼、三卧室独立式房屋,严格按照苏格兰的建筑标准建造,是当前英国房屋中具有代表性的样式。两个房屋都安装了内部、外部和墙内传感器,能够测量影响制热系统效率、产品耐用性和整个房屋能效表现的各种参数。所有这些传感器都与控制室相连接。控制室配备了最先进的数据获取系统,能够收集和储存长期数据,并能够查看实时的数据流。这个“独一无二”的测试设施取得的数据将带来暖通空调产业的突破性进展和知识的增加。

传感器

和锅炉制热的房屋一样,这栋使用热泵制热的房屋也安装了能够测量一系列房屋参数的传感器。
通过用更多的传感器监测三菱电机高能效热泵的所有部分,重要的表现数据可以被记录下来,以便实时观察这一系统的运行,并让我们的研究人员能够测试、设计和建造未来更好的产品。每个房屋有超过800个各类传感器,能够测量温度、湿度和能量消耗等参数。这些传感器能够提供有价值的、高精度的实时数据,可以365天、每天24小时不间断地以每秒4次的频率计算房屋的能效表现!

标准房

采用复合式燃气锅炉制热系统。
该设施展示了英国目前最通用的常规加热系统


燃气锅炉安装冷凝式燃气锅炉,楼上配备有热水罐,以及安装在各个房间里的常规散热器。在MERCE-UK的测试房屋中,这些部件都配备了能够测量所有能效表现相关参数的传感器。

  • 燃气锅炉
  • 散热器
  • 热水罐
  • 通道
  • 卧室
  • 楼梯
  • 浴室

Eco Changes:介绍

Eco Changes展望与我们将如何创造一个更加环保的明天。