Eco Changes

電力需求
監控系統

採取節電措施以滿足日本削減電力消費的需求。

2011年日本東北地區發生大地震後,日本面臨電力短缺的處境。夏天時,東京電力公司和東北電力公司;冬天時,關西電力公司和九州電力公司制定了節電目標。使得2011年的整個日本都必須節約用電。三菱電機從2012年起採取了節電措施並且得到良好的成果。

三菱電機集團自動電力需求監控系統概要

放大New Window

18處用電設施於夏天統一制定之遠大目標

2011年7月,日本經濟產業省根據日本電業法第27條發佈限電通知。規定用電超過500kW的契約商業設施用戶,於7月到9月的三個月期間,用電高峰時段之需求量必須比上一年度減少15%。

我們於東京地區的16處用電設施及東北地區的2處用電設施,共同制定了一套限電計劃,統一管控高峰時段的用電。我們亦擬定了一個遠大的目標,以實現比去年減少25%的高峰用電。

各用電設施之節能努力

每處用電設施調整了需求目標,透過改善照明和空調的使用方法,採用彈性工時等措施。三菱電機總公司雖然不屬於契約商業設施用戶,但是也削減了電力的消耗。

電力需求量監控系統之實行

中央管理的需求監控系統,此系統監控每個參與商業用電設施的用電趨向,預測用電需求量,當預測數值接近目標數值時,立即提醒工作人員,此技術可避免過度的電力消耗。

對能源節約和能源創造設備之大規模投資

電力限制只是暫時性,三菱電機安裝了2兆瓦的太陽能發電(PV)系統,不斷地加強集團的永續發展。更換空調設備並將照明裝置升級至高效的LED照明。

結果,東京地區16個參加用電設施的用電高峰時段需求量比前一年減少27.6%。就電力消耗而言,他們僅在8月就實現削減超過2,670,000kWh的用電量,亦相當於1,129噸的CO2(比前一年削減19%的排放量)。

PV系統的效果

夏天時,高峰時間出現在11:00a.m.和2:00p.m.之間。有安裝PV系統的用電設施能夠透過增加電力生產,有效將高峰需求安排至較晚的時間,從而更易於調整電力的使用。

放大New Window

所得到的經驗應用

將夏天得到的經驗應用在冬天。進而,在關西電力公司管轄地區削減了14.9%的高峰時段用電,在九州電力公司管轄地區則削減了10.9%。我們在此基礎上,將需求監控系統的範圍擴大,涵蓋到集團內的所有商業設施用戶(共68處用電設施)。

Eco Changes:介紹

Eco Changes是創造一個更加環保明日的藍圖。