Parte lateral de una escalera mecánica que se extiende sobre los peldaños e incluye la protección del faldón, el panel interior, la placa de la andene y los pasamanos móviles.
Asidero que se desplaza a lo largo de la parte superior de la barandilla en sincronización con los peldaños.
Parte principal del panel de la barandilla situada inmediatamente debajo de los pasamanos móviles, hecha de vidrio.
Elemento decorativo que tapa la barandilla de una escalera mecánica y continúa en la dirección de desplazamiento (véase la figura siguiente).
Panel inferior dentro de la barandilla, situado inmediatamente debajo de la andene interior y adyacente a los peldaños a escasa distancia de los mismos.
Conjunto de acero estructural que soporta el peso y la carga de una escalera mecánica. (En el interior de la estructura se alojan el panel de control, las unidades motrices para los peldaños y los pasamanos móviles y otros componentes).
[2-1] Sala de máquinas parte superior / Sala de máquinas parte inferior |
Controla la operación de paro/arranque y también suministra alimentación eléctrica a la unidad motriz.
Unidad para impulsar la escalera mecánica, compuesta por motor eléctrico, decelerador, freno electromagnético, correa trapezoidal, rueda dentada y otros elementos.
Cadena que transmite la energía de la unidad motriz a la rueda motriz (rueda dentada).
4) |
Rueda dentada (parte superior/parte inferior) |
Ruedas motrices instaladas en las partes superior e inferior para impulsar los peldaños. La rueda dentada de la parte superior impulsa el movimiento de los peldaños, mientras que la rueda dentada de la parte inferior rayo que los peldaños cambien de dirección.
[2-2] Otras partes de la caja |
Raíl para guiar a los rodillos de accionamiento.
Raíl para guiar a los rodillos de arrastre.
3) |
Unidad motriz del pasamanos móvil |
Dispositivo que impulsa indirectamente al pasamanos móvil a la misma velocidad que los peldaños a través de la cadena de transmisión del pasamanos móvil.
|