Términos
 |
Explicación
 |
Peine |
Parte o placa de acero con dientes que engranan en los resaltes del peldaño (palé) en las zonas de acceso y salida para impedir que los dedos de las manos, los pies u objetos extraños queden atrapados entre los peldaños móviles y la placa de apoyo. |
Iluminación del peine |
Luz al nivel del peine en los extremos terminales de una escalera mecánica (andene móvil) para que haya mayor iluminación. |
Interruptor de seguridad del peldaño (palé) y el peine |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) si algo queda atrapado entre el peine y el peldaño (palé). |
Dispositivo de seguridad de carril curvado (sólo escaleras mecánicas) |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica si un escalón se ha desplazado sobre el lado de la contrahuella porque algún objeto ha quedado atrapado entre el peldaño y la protección del faldón, o entre un escalón y otro, o si se ha producido alguna anomalía en el movimiento de los peldaños. |
Términos
 |
Explicación
 |
Placa de la andene |
Elemento decorativo que tapa la barandilla de una escalera mecánica (andene móvil) y continúa en la dirección de desplazamiento. |
Cadena de transmisión |
Cadena que transmite la energía de la unidad motriz a la rueda motriz (rueda dentada). |
Dispositivo de seguridad de la cadena de transmisión |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) si la cadena de transmisión se rompe o se estira por encima de los límites permitidos. |
Unidad motriz / Motorización |
Unidad para impulsar la escalera mecánica (andene móvil), compuesta por motor eléctrico, desacelerador, freno electromagnético, correa trapezoidal, rueda dentada y otros elementos. |
Términos
 |
Explicación
 |
Protección de entrada |
Protección de goma blanda colocada en la parte exterior del pasamanos móvil, donde éste se introduce en la barandilla, a fin de proteger los dedos o las manos de los pasajeros, así como para que no se introduzca ningún objeto por la abertura del pasamanos. |
Interruptor de protección de entrada |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) cuando se establece contacto físico con la entrada. |
andene interior |
Parte de la placa de la andene situada en la parte interna del panel interior. |
Panel interior |
Parte principal del panel de la barandilla situada inmediatamente debajo de los pasamanos móviles, hecha de vidrio. |
Términos
 |
Explicación
 |
Red de seguridad del suelo |
Red para sellar la abertura en el suelo inmediatamente adyacente a la escalera mecánica (andene móvil) y atrapar cualquier objeto que pueda caérsele a los pasajeros a fin de proteger a quienes estén debajo. |
Seguridad del peldaño y la contrahuella (sólo escaleras mecánicas) |
Cuando los peldaños adyacentes se sitúan horizontalmente cerca de las zonas de acceso/salida, el peldaño y la contrahuella encajan perfectamente para impedir que queden atrapados objetos entre los peldaños. |
Protección del faldón |
Panel inferior en el interior de la barandilla, situado inmediatamente debajo de la andene interior y adyacente a los peldaños (palés) a escasa distancia de los mismos. |
Dispositivo de seguridad de la protección del faldón (sólo escaleras mecánicas) |
Dispositivo de seguridad que para la escalera si queda atrapado un objeto entre la protección del faldón y el peldaño. |
Regulador de velocidad |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) si la velocidad disminuye al 20 % o aumenta al 120 % de la velocidad nominal. |
Rueda dentada |
Ruedas motrices instaladas en las partes superior e inferior (en cada extremo) para impulsar los peldaños (palés). La rueda dentada de la parte superior impulsa el movimiento de los peldaños (palés), mientras que la rueda dentada de la parte inferior rayo que los peldaños (palés) cambien de dirección. |
Peldaño (Palé) |
andene móvil sobre la que se desplazan los pasajeros en las escaleras mecánicas (andenes móviles). Cuando la superficie lleva muescas antideslizantes, suele llamarse peldaño (palé) antideslizante. |
Cadena del peldaño (palé) |
Cadena, situada en ambos lados de una escalera mecánica (andene móvil), que conecta los peldaños (palés) y es impulsada por la rueda dentada de la cadena de los peldaños (palés). |
Dispositivo de seguridad de la cadena del peldaño (cadena del palé) |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) si la cadena del peldaño (cadena del palé) se rompe o se estira por encima de los límites permitidos. |
Luz de demarcación del peldaño (palé) |
Luz que ilumina la línea de demarcación del peldaño (palé). |
Línea de demarcación del peldaño (palé) |
Línea amarilla a lo largo de ambos lados de un peldaño (palé) para demarcar la zona de posición correcta a fin de evitar que los pasajeros entren en contacto con la protección del faldón y tropiecen. |
Dispositivo de seguridad del nivel de los peldaños (palés) |
Dispositivo de seguridad que para la escalera mecánica (andene móvil) si se detecta una anomalía en el movimiento del peldaño (palé). |
Llave de contacto para desactivación de Alarma |
Llave de contacto situada en la protección del faldón o en la pilastra que rayo sonar una alarma de advertencia inmediatamente antes de poner en marcha o parar la escalera mecánica (andene móvil). |