|
Sala de máquinas compacta |
Sistema de accionamiento mediante método de tracción |
 |
El sistema de accionamiento típico para un ascensor de tipo cable tiene la cabina conectada a un contrapeso mediante un cable y una polea, y se utiliza la tracción entre la polea de tracción y el cable para impulsar la cabina hacia arriba y abajo. |
 |
Mediante el desarrollo de la máquina de tracción compacta y del panel de control compacto, la zona de la sala de máquinas se ha reducido al hueco, según las condiciones; anteriormente la sala de máquinas requería una superficie equivalente al doble de la ocupada por el hueco. |
|