Factory Automation

Font Size:

FX5UJ-24MT/ES

性能规格

控制系统
输入/输出控制系统
No.。 输入/输出点数 (1) 输入/输出点数量
(2) 远程 I/O 点数
(1) 和 (2) 的总点数
编程规格 编程语言
编程扩展功能
持续扫描
固定周期中断
定时器性能指标
No.。 程序执行次数
No.。 FB 文件
操作规格 执行类型
中断类型
指令处理时间 LD X0
MOV D0 D1
内存容量 程序容量
SD 存储卡
设备/标签存储器
数据存储器/标准 ROM
闪存(Flash ROM)写入次数
文件存储容量 设备/标签存储器
数据存储器 P:程序文件数量
FB:FB 文件数量
SD 存储卡 2 Gbytes
4 Gbytes、8 Gbytes、16 Gbytes
时钟功能 显示数据
精确度
断电保留(时钟数据) 保留方式
保留时间
断电保留(设备) 断电保留能力
软元件点数
No.。 用户软原件点数 输入继电器 (X) 八进制
输出继电器 (Y) 八进制
内部继电器 (M) 十进制
闩锁继电器 (L) 十进制
链接继电器 (B) 十六进制
报警器 (F) 十进制
链接特殊继电器 (SB) 十六进制
步进继电器(S) 十进制
定时器系统(定时器 (T) 十进制
累积计时器系统(累积计时器 (ST) 十进制
计数器系统(计数器 (C) 十进制
计数器系统(长计数器 (LC) 十进制
数据寄存器 (D) 十进制
链接寄存器 (W) 十六进制
链接特殊寄存器 (SW) 十六进制
No.。 系统软原件点数 特殊继电器 (SM) 十进制
特殊寄存器 (SD) 十进制
模块访问软原件 智能功能模块设备 十进制
No.。 索引寄存器点数 索引寄存器 (Z) 十进制
长索引寄存器 (LZ) 十进制
No.。 文件寄存器点 文件寄存器 (R) 十进制
扩展文件寄存器 (ER) 十进制
No.。 嵌套点 嵌套 (N) 十进制
No.。 指针点 指针 (P) 十进制
中断指针 (I) 十进制
其他 十进制常数 (K) 有符号
无符号
十六进制常数 (H)
实常数 (E) 单精度
字符串
电源规格
额定电压
电压波动范围
额定频率
允许瞬时停电时间
功率保险丝
浪涌电流
能量消耗
24 V 直流电源供电能力
输入规格
No.。 输入点数量
输入连接类型
输入类型
输入信号电压
输入信号电流 X0 至 X7
X10 及其后
输入阻抗 X0 至 X7
X10 及其后
接通输入灵敏度电流 X0 至 X7
X10 及其后
关闭输入灵敏度电流
输入响应频率 X0、X1、X3、X4
X2、X5、X6、X7
脉冲波形 !梳子!
X0、X1、X3、X4
X2、X5、X6、X7
输入响应时间(H/W 滤波器延迟) X0、X1、X3、X4
X2、X5、X6、X7
X10 至 X15
输入响应时间(数字滤波器设置值)
输入信号格式(输入传感器形式)
输入电路绝缘
输入操作指示
输入电路配置
输出规格
No.。 输出点
输出连接类型
输出类型
外部电源
最大负载
开路漏电流
接通时的电压降 Y0 至 Y2
Y3 及其后
响应时间 Y0 至 Y2
Y3 及其后
输出电路绝缘
输出操作指示
输出电路配置
存储程序重复操作
刷新系统
(通过指定直接存取输入/输出 [DX、DY],允许直接存取输入/输出)
256 点或更少
256 点或更少
256 点或更少
梯形图 (LD)、结构化文本 (ST)、功能块图/梯形图 (FBD/LD)、顺序功能图 (SFC)*
* 有关支持的版本,请参阅《MELSEC iQ-F FX5 用户手册》(应用)。
功能块 (FB)、功能 (FUN)、标签编程(本地/全局)
0.5 至 2000 毫秒(可以 0.1 毫秒为增量进行设置)
1 至 60000 毫秒(可按 1 毫秒增量设置)
100 毫秒、10 毫秒、1 毫秒
32
16 个(用户最多可使用 15 个)
待机类型、初始执行类型、扫描执行类型、固定扫描执行类型、事件执行类型
内部定时器中断、输入中断、高速比较匹配中断、模块中断*
*来自智能功能模块和高速脉冲输入/输出模块的中断。
34 毫微秒
34 毫微秒
48 k 步(96 kbytes,闪存)
存储卡容量(SD/SDHC 存储卡:最大 16 Gbytes)
120 千字节
5 Mbytes
最多 20000 次
1
32
16
511
根文件夹中存储的文件数。
65534
根文件夹中存储的文件数。
年、月、日、时、分、秒、星期(闰年自动检测)
月差 ±45 秒/25℃(典型值)
大容量电容器
利用 PLC 内置的大容量电容器中积累的电能保留时钟数据。 当大容量电容器的电压下降时,时钟数据将不再被准确保留。 电容器充满电后(PLC 上至少通电 30 分钟)的保留时间为 15 天(环境温度:25℃)。 电容器可保存数据的时间取决于工作环境温度。 当工作环境温度较高时,保持时间较短。
15 天(环境温度:25℃)。
最大12 k 字
 
1024 点
分配给输入/输出点的 X 和 Y 总数最多为 256 点。
1024 点
分配给输入/输出点的 X 和 Y 总数最多为 256 点。
7680 点
7680 点
2048 点
128 点
2048 点
4096 个点
512 点
16 点
256 点
64 点
8000 点
1024 点
1024 点
10000 点
12000 点
取决于智能功能模块。
20 点
2 点
32768 点
32768 点(存储在 SD 存储卡中)
15 点
2048 点
178 点
16 位: -32768 至 +32767
32 位: -2147483648 至 +2147483647
16 位:0 至 65535
32 位:0 至 4294967295
16 位:0 至 FFFFFF
32 位:0 至 FFFFFFFF
E-3.40282347+38 至 E-1.17549435-38,0,E1.17549435-38 至 E3.40282347+38
Shift-JIS 代码最大值255 个单字节字符(256 个,包括 NULL)
 
100 至 240 V AC
-15%, +10%
50/60 Hz
发生 10 ms 或更短的瞬时电源故障时,仍可继续运行。
当电源电压为 200 V AC 或更高时,可以通过编辑用户程序将时间更改为 10 至 100 ms。
250 V、3.15 A 时滞保险丝
最大 25 A。5 ms 或更短/100 V AC
50 A 最大。5 ms 或更短/200 V AC
30 W
该项显示的是在 CPU 模块可连接的最大配置中使用所有 24 V DC 服务电源时的值。 (包括输入电路的电流)。
[CPU模块的输入电路使用DC24V服务电源时]
400mA
[CPU模块的输入电路使用外部电源时]
460mA
连接了I/O模块时,会从DC24V服务电源消耗电流。
有关DC24V服务电源的详情,请参阅MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC用户手册(硬件篇)。
 
14 分
可拆卸端子板(M3 螺钉)
漏型/源型
24 V DC +20%,-15
5.3 mA/24 V DC
4.0 mA/24 V DC
4.3 kΩ
5.6 kΩ
3.5 mA 或以上
3.0 mA 或以上
1.5 mA 或以下
100 kHz
捕捉响应频率为 50 至 100 kHz 的脉冲时,请参阅《MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 用户手册》(硬件)。
10 千赫
<>
T1(脉冲宽度):5 μs 或以上
T2(上升/下降时间): 2.5 μs 或以下
T1(脉冲宽度)50 μs 或以上
T2(上升/下降时间):25 μs 或以下
开:5 μs 或更短时间
关:5 μs 或更短时间
开:30 μs 或更短时间
关:50 μs 或更短时间
开:50 μs 或更短时间
关:150 μs 或更短时间
无、10 μs、50 μs、0.1 ms、0.2 ms、0.4 ms、0.6 ms、1 ms、5 ms、10 ms(初始值)、20 ms、70 ms
在噪音较大的环境中使用本产品时,请设置数字滤波器。
无电压触点输入
汇流排:NPN 开路集电极晶体管
源极:PNP 开路集电极晶体管
光耦合器绝缘
输入接通时 LED 亮起
<>
 
10 点
可拆卸端子板(M3 螺钉)
晶体管/漏型输出
5-30 V 直流电压
0.5 A/点
每个共用端子的总负载电流应为以下值
3 个输出点/共用端子: 0.6 A 或以下
4 个输出点/共用端子: 0.8 A 或以下
0.1 mA 或更小/30 V DC
1.0 V 或更低
1.5 V 或更低
2.5 μs 或以下/10 mA 或以上(5-24 V DC)
0.2 ms 或以下/200 mA 或以上(24 V DC)
光耦合器绝缘
输出打开时 LED 亮起
<>
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

功能规格

固件更新功能
扫描监控功能(看门狗定时器设置)
时钟功能
在线更改 在线梯形块更改
中断功能 多重中断功能
PID 控制功能
持续扫描
远程操作 远程运行/停止
远程暂停
远程复位
内部缓冲区容量设置
设备初始值设置
锁存功能
存储卡功能 SD 存储卡强制停止
启动操作
设备/标签访问服务处理设置
数据记录功能
内存转储功能
实时监控功能
RAS 功能 自诊断功能
故障清除
事件历史记录功能
数据备份/恢复功能
安全功能
IP 过滤功能
高速输入/输出功能 高速计数器功能
脉冲宽度测量功能
输入中断功能
定位功能
PWM 输出功能
内置以太网功能
CC-Link IE Field 网络Basic功能
串行通信功能
MODBUS 通信功能
此功能使用 SD 存储卡更新模块固件。
通过监控扫描时间检测 CPU 模块硬件和程序中的错误。
该功能用于系统运行功能中的时间管理,如事件历史功能的日期和数据记录功能。
将使用工程工具在梯形图编辑器上编辑的程序部分以梯形图块为单位写入 CPU 模块。 跨多个部分的编辑内容可一次性写入 CPU 模块。
当在由其他原因触发的中断程序正在运行时发生中断时,如果新中断的优先级低于该程序,则停止该程序,并且只要满足其执行条件,就运行优先级较高的程序。
通过 PID 控制指令执行 PID 控制。
保持扫描时间不变,重复执行程序。
当 CPU 模块的 RUN/STOP/RESET 开关处于 RUN 状态时,从外部将 CPU 模块状态更改为 RUN/STOP/PAUSE 状态。
当 CPU 模块的 RUN/STOP/RESET 开关处于 RUN 状态时,从外部将 CPU 模块状态更改为 RUN/STOP/PAUSE 状态。
当 CPU 模块处于 STOP(停止)状态时,从外部复位 CPU 模块。
设置系统用于临时存储数据记录和内存转储处理结果的区域(内部缓冲区)的容量。
将程序中使用的设备初始值直接(而不是通过程序)设置到设备上。
在接通电源等情况下保存设备内容和 CPU 模块标签。
即使执行访问 SD 存储卡的功能,也可在不关闭电源的情况下使 SD 存储卡不可用。
当电源打开或复位时,将 SD 存储卡中存储的文件传输到 CPU 模块自动判断的传输目标存储器。
通过参数设置END 处理执行的设备/标签访问服务处理的执行次数。
以指定的时间间隔或任何所需的时间收集数据,并以文件形式存储到 SD 存储卡中。
按所需时间将数据保存到 CPU 模块的设备中。
按指定时间间隔或所需时间实时监控 CPU 模块指定设备中的数据。
自诊断 CPU 模块是否存在错误。
批量清除所有检测到的延续错误。
收集模块执行的操作和检测到的错误,并将其保存在 CPU 模块、扩展板、扩展适配器和智能模块中。 可按时间顺序检查保存的日志。
将 CPU 模块中的程序文件、参数文件和设备/标签数据文件备份到 SD 存储卡。 可根据需要恢复备份数据。
保护 FX5 系统中存储在个人电脑中的资源和单元中的资源,防止第三方非法访问,如盗窃、篡改、意外操作和未经授权的执行。
通过以太网识别外部设备的 IP 地址,并阻止来自无效 IP 地址的访问。
通过 CPU 模块或高速脉冲输入/输出模块的输入执行高速计数、脉宽测量、输入中断等操作。
通过 CPU 模块或高速脉冲输入/输出模块的输入执行高速计数、脉宽测量、输入中断等操作。
通过 CPU 模块或高速脉冲输入/输出模块的输入执行高速计数、脉宽测量、输入中断等操作。
通过 CPU 模块或高速脉冲输入/输出模块的晶体管输出执行定位操作。
通过 CPU 模块或高速脉冲输入/输出模块的晶体管输出执行 PWM 输出。
以太网相关功能,如与 MELSOFT 产品和 GOT 的连接、套接字通信、使用 FTP 的文件传输、Web 服务器 (HTTP)、SNTP 客户端和简单的 CPU 通信功能。
该功能使用通用以太网在主站和远程站之间交换数据。
与串行通信相关的功能,如 N:N 网络、并行链接、MC 协议、变频器通信功能和非协议通信。
可与支持 MODBUS RTU/TCP 的产品连接。 可使用主站和从站功能。
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

一般规格

工作环境温度
存储环境温度
工作环境湿度
存储环境湿度
抗震性 安装在 DIN 导轨上 频率:5 至 8.4 赫兹
频率:8.4 至 150 赫兹
直接安装 频率:5 至 8.4 赫兹
频率:8.4 至 150 赫兹
抗冲击性
噪音耐久性
绝缘耐压 电源端子(交流电源)与接地端子之间
输入端子(24 V DC)连接的 24 V DC 服务电源与接地端子之间
输出端子(晶体管)与接地端子之间
绝缘电阻 电源端子(交流电源)与接地端子之间
输入端子(24 V DC)连接的 24 V DC 服务电源与接地端子之间
输出端子(晶体管)与接地端子之间
接地
工作环境
工作海拔
安装位置
过压类别
污染程度
0 至 55℃,不结冰
可用 PLC 输入或输出的同时接通率随环境温度而变化,请参阅《MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 用户手册》(硬件)。
-25 至 75℃,不冻结
5 至 95%RH,无凝露
在低温环境中使用时,请在无温度骤变的环境中使用。 如果由于打开/关闭控制面板或其他原因导致温度骤变,可能会产生冷凝水,从而引发火灾、故障或失灵。 此外,请在除湿模式下使用空调,以防止出现冷凝现象。
5 至 95%RH,无凝露
半振幅:1.75 mm,X、Y、Z 方向各 10 次(每个方向 80 分钟)
标准见 IEC61131-2。
当系统中的设备规格值低于上述抗振规格值时,整个系统的抗振规格与较低规格相对应。
加速度 4.9 m/s2 X、Y、Z 方向各 10 次(每个方向 80 分钟)
标准见 IEC61131-2。
当系统中的设备规格值低于上述抗振规格值时,整个系统的抗振规格对应较低规格。
半振幅: 3.5 mm,X、Y、Z 向各 10 次(每个方向 80 分钟)
标准见 IEC61131-2。
当系统中的设备规格值低于上述抗振规格值时,整个系统的抗振规格对应较低规格。
加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 方向各 10 次(每个方向 80 分钟)
标准见 IEC61131-2。
当系统中的设备规格值低于上述抗振规格值时,整个系统的抗振规格对应较低规格。
147 m/s2,动作时间:11 ms,X、Y 和 Z 方向各 3 次半正弦波脉冲
标准见 IEC61131-2。
通过噪声模拟器,噪声电压为 1000 Vp-p,噪声宽度为 1 μs,周期为 30 至 100 Hz
1.5 kV AC 1 分钟
500 V AC 1 分钟
500 V AC 1 分钟
通过 500 V DC 绝缘电阻测试仪测试 10 MΩ 或更高
通过 500 V DC 绝缘电阻测试仪测试 10 MΩ 或更高
通过 500 V DC 绝缘电阻测试仪测试 10 MΩ 或更高
D 级接地(接地电阻:100 Ω 或以下)
(不允许与重型电气系统共地)
有关接地,请参阅《MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UC 用户手册》(硬件)。
无腐蚀性或可燃性气体和过多导电尘埃
0 至 2000 米
PLC 不能在高于大气压力的环境中使用,以免损坏。
控制面板内
假定可编程控制器的安装环境相当于室内。
II 或以下
这表示假定设备连接到公共配电网络和场所内机器之间的电源部分。 第二类适用于由固定设施供电的设备。 额定电压 300 V 以下的浪涌电压耐受水平为 2500 V。
2 或以下
该指数表示设备使用环境中产生导电材料的程度。 2 级污染是指仅发生非导电污染。 预计偶尔会出现由冷凝造成的暂时导电现象。
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次
FA技术在线

使用条款

欢迎您进行注册成为三菱电机自动化(中国)有限公司(以下简称”三菱电机”)官网会员,请您在注册时阅读以下条款。本使用条款适用于三菱电机自动化(中国)有限公司官网(www.MitsubishiElectric-FA.cn)会员可使用的有关服务。本使用条款在于规范您访问、使用或享受任何上述服务时,我们与您之间的关系。
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
5、您不得发布任何含有违反国家法律、法规、危害国家安全、破坏民族团结及社会稳定内容的文章、言论,严禁发表任何包含种族、性别、宗教等歧视性内容,或者含有色情内容的文章、言论,不得对任何人进行侮辱、谩骂或其他任何形式的人身攻击。本站有权对会员的文章、言论进行审核,对违反上述禁止事项的文章、言论予以删除;情节严重者,本站将取消其注册用户资格。
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
为确保网站正常运转,每当您与我们进行在线互动时,我们会在您的计算机或移动设备上收集到并存储名为Cookie的小数据文件。Cookie通常包含标识符、站点名称以及一些号码和字符。例如,当您的网页浏览器访问我们的网站或广告,我们会利用Cookies和第三方插件来获取个人信息。当您访问三菱电机的官方网站或使用相关服务时,意味着同意本Cookie政策,我们会根据您的选择使用Cookie;如不同意使用Cookie,请在您所使用的浏览器中关闭Cookie功能,请注意Cookie功能关闭后部分服务可能无法正常使用。 以下列出了我们使用的Cookie类型,共分为两类:绝对必要的Cookie和功能Cookie。
1、绝对必要的 Cookie
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭,若没有这些Cookie,用户无法在各页面间进行移动,我们无法为用户提供您所要求的服务。网站通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。


Cookies主体Cookie使用过的Cookies保存期限
www.mitsubishielectric-fa.cnPHPSESSIDFirst
Party
会话


2、功能 Cookie
这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天,帮助我们快速识别和解决问题,提供优质用户体验。我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者,可以进行设置,我们或我们的承包商不会将功能Cookie收集的信息与您的个人信息相关联,也不会用于追踪您浏览的其他网站。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
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
尊重会员个人隐私是三菱电机官网的基本政策。我们不会在未经会员授权时公开、编辑或透露其注册资料,或将客户名单出售、出租或租借给第三方。但为便于提供服务,且在不违反相关法律法规的前提下,我们有时会将信息提供给为我们工作的其他公司和/或其他第三方(以下简称“第三方”),并与其签署详细的保密协议以保证会员个人隐私的安全。
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
您理解,本网站可能基于为您提供方便的意图,向您提供指向第三方网站的链接。如果您点击这些链接,将离开本站,进入链接指向的站点。您充分理解,三菱电机没有全部查看过这些第三方站点,对于任何这类第三方站点或它们的内容、活动等,三菱电机无法控制且不承担任何责任。如果您访问三菱电机网站中链接的任何第三方网站,您需自行承担由此而产生的风险,上述风险均与三菱电机无关。

八、责任声明


1、您同意对使用三菱电机官网及相关网络服务的行为和后果承担全部责任与风险,因您不当使用三菱电机相关服务、违反本使用条款或在您的注册账户名义下采取的一切行动,而导致的任何第三方索赔,均需由您本人承担,与三菱电机无关。如果因您的上述行为引起三菱电机其关联公司、员工、客户和合作伙伴被第三方索赔的,您应负责处理,并承担由此造成的全部责任。
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
三菱电机自动化(中国)有限公司(以下简称“三菱电机”)对利用互联网的隐私问题十分重视。此声明是对三菱电机如何对待经由互联网从贵处所接收到信息的解说。此隐私声明意在让您理解当您访问我们网站、微信公众号等网络服务(包括但不限于网页域名为:www.MitsubishiElectric-FA.cn,meach.cn的网页页面,三菱电机微信公众号,下同)时, 我们可能会收集哪些方面的信息,如何利用这些信息以及是否将其向他人公开等。请注意此声明仅适用于本网站,不会涉及到我们所括链的其他公司或机构的网站。作为使用本网站的前提条件,您同意本隐私声明中的各条款并同意我们收集和处理您的个人信息供以下目的使用。

1、我们如何收集您的个人信息
(1)一般而言,当您访问本网站时一般不必申明您的身份或透露任何有关您的个人信息。但我们可能自动地(即不通过注册)收集勿需判明您身份的信息以帮助我们向客户提供更佳的服务。
(2)本网站将自动收集诸如本网站访客数量和次数等某些特定信息,但这种收集采用匿名方式。所收集的信息仅用于统计本网站的访客数量、在本网站的平均访问时间以及利用本网站的哪些内容等,这会有助于我们改进网站。我们不会对个别信息本身进行审阅。
(3)为了您在三菱电机网页注册并成为用户或使用部分网站服务,我们会收集您在注册网站会员或使用网站服务时提供给我们的个人信息。在此过程中,我们可能会要求您提供您的姓名、性别、出生日期、地址、电子邮件地址、电话号码、公司名称、职位、传真号码等个人信息。
(4)三菱电机可能会不定期地进行在线网上问卷调查以更好地了解本网站访客的详情及其具体需求。进行问卷调查时, 我们将尽最大可能让您了解我们将如何使用所收集到有关您个人的信息。本网站可能会实施需要您输入您的个人信息来参加的智力竞赛、有奖问答等促销活动。我们将您所提供的信息用于进行促销活动,比如提供客户支持或当您中奖时与您取得联系等。

2、我们出于什么目的及如何使用您的个人信息
(1)我们将在您注册网站会员或使用网站服务时收集并使用您的个人信息。就您所使用网站服务,我们仅出于特定和有限的目的来收集、处理和披露您的个人信息,包括:接受您的预约、向您提供产品信息、开发和改进我们的产品、服务、通信方法以及我们的网站功能,向您提供个性化课程、服务、加盟商谈、定向广告以及产品推荐。
(2)另外, 为加强与客户的关系, 我们可能会将您的个人信息予以保存和处理,将其与本公司设于世界各地的子属公司和关联公司来共享这些信息以更好地理解您的需求,进而明确如何改进产品和服务的方向。
(3)为了达成本隐私声明中未规定的其他目的而使用您的个人信息时,我们将事先取得您的同意。
(4)我们可能不定期地请第三方服务提供商实施或协助我们进行在线网上问卷调查、智力竞赛、有奖问答等促销活动,如进行问卷调查或促销活动、编写数据或提供客户支持等。在我们与其开始实施任何活动之前,有关各方将先签署保密协议以确保其不会透露您所提供的任何有关您的个人信息并将其仅用来启动或继续其为本公司所提供的服务。

3、我们如何保留、储存和保护您的个人信息
(1)三菱电机承诺,不会以销售、出租或营销为目的将从本网站访问者个人搜集到的信息以及您所提供的个人信息透露给任何第三方。
(2)若相关法律法规对我们保存您的个人信息的期限有明确规定的,我们将遵守该等规定,在该个人信息保存到期后,我们将采取删除、匿名化处理或者法律、法规或有关强制性规定认可的其他处理方式。
(3)若根据适用的法律有明确的要求,我们将对个人信息跨境传输采取定期安全评估,并根据评估结果决定是否继续跨境传输您的个人信息。在便于提供服务,且在不违反相关法律法规的前提下,我们有时会将信息提供给为我们工作的其他公司和/或其他第三方(以下简称“第三方”),但我们会取得您的许可并与其签署详细的保密协议以保证个人隐私的安全。
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
(1)您有权查询、更正、删除您的信息或限制本公司通过信息系统进行自动化决策的权利。如果行使以上权利,可以随时联系我们的客服(support@meach.cn)。为确保个人信息安全,您理解,在您提出个人信息相关的需求时,我们可能会对您进行必要的身份核实。在收到您的需求或反馈、并验证您的身份后,我们将在15个工作日内回复您的请求。
(2)如果您需要访问、更改或删除您在使用我们产品或服务时所产生的其他个人信息的,或您认为我们存在任何违反法律法规或与您关于个人信息的收集或使用的约定,您均可以通过本隐私声明下联系方式与我们联系。
(3)您理解,对于您无端重复、给他人合法权益带来风险、需要过多技术手段或者不切实际的请求,我们可能会予以拒绝。

6、我们如何使用Cookies和同类技术
(1)三菱电机可能会使用通常被称为"Cookies"的技术来判明网站的利用人次及其利用方式以及访问了哪些页面。Cookies是由网站发送至您的浏览器的一种数据基本单位,将被保存在您的系统内,但不会搜集可以用于判明身份的个人信息。您可以将您的浏览器设定为接收某一Cookie时会进行提示,由您来决定是否接受此Cookie。您也可以将浏览器设定为拒绝Cookie,但这会使在访问某些网站的某些功能不能正常工作。
(2)以下列出了我们使用的Cookie类型,共分为两类:绝对必要的Cookie和功能Cookie。当您访问三菱电机的官方网站或使用相关服务时,我们会根据您的选择使用Cookie。
a)绝对必要的 Cookie网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。
b)功能 Cookie这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天。我们或我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者可以进行设置。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
(3)如我们对本Cookies声明进行任何重要变更,我们将在变更前后的一段适当的时间内,通过三菱电机的网站公告或其他适当方式告知您。

7、对外提供及链接至其他网站
(1)您理解,本网站可能基于为您提供方便的意图,向您提供指向第三方网站的链接。如果您点击这些链接,将离开本站,进入链接指向的站点。这些第三方可能会收集、使用和处理您的个人信息。此时,本声明不适用于这些第三方收集、使用和处理您的个人信息的行为,因此请务必认真阅读并了解这些第三方各自对于隐私权保护的相关条款。
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
为保障您的知情权,加强对您个人信息安全的保护,我们依据有关法律法规要求和业务需要,重新修订并更新了《使用条款》《隐私政策》。现向您通知并提示,请您仔细阅读并充分理解相关条款,特别是有关您的权利义务及以争议解决等重要条款。如您拒绝同意我们的隐私政策,您可能无法使用网站部分功能。如果您对我们的隐私政策有任何疑问,可随时按照隐私政策中的方式与我们取得联系。

同意
拒绝