Factory Automation

Font Size:

RH-3CRH4018-D

规格

类别
系列
结构
类型
环境规格
保护等级
安装
自由度
驱动系统
位置检测方式
可搬运重量 最大 kg
额定 kg
臂长 1号臂 mm
2号臂 mm
最大动作半径 mm
动作范围 J1
J2
J3(Z) mm
J4(θ)
最大速度 J1
J2
J3(Z) mm
J4(θ)
最大合成速度 J1+J2 mm/s
周期时间 s
重复定位精度 XY合成 mm
J3(Z) mm
J4(θ)
环境温度
本体质量 kg
允许力矩 评分 kgm2
最大 kgm2
工具接线
工具气管
机间线缆
连接的控制器类型
控制类型
机械臂
RH-CRH系列
水平多关节型
RH-3CRH4018-D
标准
IP20
落地式
4
交流伺服电机
绝对式编码器
3
1
225
175
400
-132至+132
-141至+141
180
-360至+360
720
720
1100
2600
7200(*1)
0.44 (*2)
±0.01
±0.01
±0.01
0 到 40
14
0.005
0.05(0.075) (*3)
D-sub 15 针
ø6 × 2, ø4 × 1
5m(双向接头连接)
CR800-CHD
单机
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: 该值假设 J1 和 J2 的组合。

*2:循环时间是在机器人处于 MvTune2(高速运行模式)且有效载荷为 2 Kg的情况下,根据机器人手臂水平往复运动 300 毫米、垂直往复运动 25 毫米计算得出的。
根据机器人移动到的位置或工件需要更精确定位的情况,循环时间可能会更长。

*3: 括号内的数值表示高惯性模式启用时的最大允许惯性。

FA技术在线

使用条款

欢迎您进行注册成为三菱电机自动化(中国)有限公司(以下简称”三菱电机”)官网会员,请您在注册时阅读以下条款。本使用条款适用于三菱电机自动化(中国)有限公司官网(www.MitsubishiElectric-FA.cn)会员可使用的有关服务。本使用条款在于规范您访问、使用或享受任何上述服务时,我们与您之间的关系。
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
5、您不得发布任何含有违反国家法律、法规、危害国家安全、破坏民族团结及社会稳定内容的文章、言论,严禁发表任何包含种族、性别、宗教等歧视性内容,或者含有色情内容的文章、言论,不得对任何人进行侮辱、谩骂或其他任何形式的人身攻击。本站有权对会员的文章、言论进行审核,对违反上述禁止事项的文章、言论予以删除;情节严重者,本站将取消其注册用户资格。
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
为确保网站正常运转,每当您与我们进行在线互动时,我们会在您的计算机或移动设备上收集到并存储名为Cookie的小数据文件。Cookie通常包含标识符、站点名称以及一些号码和字符。例如,当您的网页浏览器访问我们的网站或广告,我们会利用Cookies和第三方插件来获取个人信息。当您访问三菱电机的官方网站或使用相关服务时,意味着同意本Cookie政策,我们会根据您的选择使用Cookie;如不同意使用Cookie,请在您所使用的浏览器中关闭Cookie功能,请注意Cookie功能关闭后部分服务可能无法正常使用。 以下列出了我们使用的Cookie类型,共分为两类:绝对必要的Cookie和功能Cookie。
1、绝对必要的 Cookie
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭,若没有这些Cookie,用户无法在各页面间进行移动,我们无法为用户提供您所要求的服务。网站通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。


Cookies主体Cookie使用过的Cookies保存期限
www.mitsubishielectric-fa.cnPHPSESSIDFirst
Party
会话


2、功能 Cookie
这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天,帮助我们快速识别和解决问题,提供优质用户体验。我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者,可以进行设置,我们或我们的承包商不会将功能Cookie收集的信息与您的个人信息相关联,也不会用于追踪您浏览的其他网站。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
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
尊重会员个人隐私是三菱电机官网的基本政策。我们不会在未经会员授权时公开、编辑或透露其注册资料,或将客户名单出售、出租或租借给第三方。但为便于提供服务,且在不违反相关法律法规的前提下,我们有时会将信息提供给为我们工作的其他公司和/或其他第三方(以下简称“第三方”),并与其签署详细的保密协议以保证会员个人隐私的安全。
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
您理解,本网站可能基于为您提供方便的意图,向您提供指向第三方网站的链接。如果您点击这些链接,将离开本站,进入链接指向的站点。您充分理解,三菱电机没有全部查看过这些第三方站点,对于任何这类第三方站点或它们的内容、活动等,三菱电机无法控制且不承担任何责任。如果您访问三菱电机网站中链接的任何第三方网站,您需自行承担由此而产生的风险,上述风险均与三菱电机无关。

八、责任声明


1、您同意对使用三菱电机官网及相关网络服务的行为和后果承担全部责任与风险,因您不当使用三菱电机相关服务、违反本使用条款或在您的注册账户名义下采取的一切行动,而导致的任何第三方索赔,均需由您本人承担,与三菱电机无关。如果因您的上述行为引起三菱电机其关联公司、员工、客户和合作伙伴被第三方索赔的,您应负责处理,并承担由此造成的全部责任。
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
三菱电机自动化(中国)有限公司(以下简称“三菱电机”)对利用互联网的隐私问题十分重视。此声明是对三菱电机如何对待经由互联网从贵处所接收到信息的解说。此隐私声明意在让您理解当您访问我们网站、微信公众号等网络服务(包括但不限于网页域名为:www.MitsubishiElectric-FA.cn,meach.cn的网页页面,三菱电机微信公众号,下同)时, 我们可能会收集哪些方面的信息,如何利用这些信息以及是否将其向他人公开等。请注意此声明仅适用于本网站,不会涉及到我们所括链的其他公司或机构的网站。作为使用本网站的前提条件,您同意本隐私声明中的各条款并同意我们收集和处理您的个人信息供以下目的使用。

1、我们如何收集您的个人信息
(1)一般而言,当您访问本网站时一般不必申明您的身份或透露任何有关您的个人信息。但我们可能自动地(即不通过注册)收集勿需判明您身份的信息以帮助我们向客户提供更佳的服务。
(2)本网站将自动收集诸如本网站访客数量和次数等某些特定信息,但这种收集采用匿名方式。所收集的信息仅用于统计本网站的访客数量、在本网站的平均访问时间以及利用本网站的哪些内容等,这会有助于我们改进网站。我们不会对个别信息本身进行审阅。
(3)为了您在三菱电机网页注册并成为用户或使用部分网站服务,我们会收集您在注册网站会员或使用网站服务时提供给我们的个人信息。在此过程中,我们可能会要求您提供您的姓名、性别、出生日期、地址、电子邮件地址、电话号码、公司名称、职位、传真号码等个人信息。
(4)三菱电机可能会不定期地进行在线网上问卷调查以更好地了解本网站访客的详情及其具体需求。进行问卷调查时, 我们将尽最大可能让您了解我们将如何使用所收集到有关您个人的信息。本网站可能会实施需要您输入您的个人信息来参加的智力竞赛、有奖问答等促销活动。我们将您所提供的信息用于进行促销活动,比如提供客户支持或当您中奖时与您取得联系等。

2、我们出于什么目的及如何使用您的个人信息
(1)我们将在您注册网站会员或使用网站服务时收集并使用您的个人信息。就您所使用网站服务,我们仅出于特定和有限的目的来收集、处理和披露您的个人信息,包括:接受您的预约、向您提供产品信息、开发和改进我们的产品、服务、通信方法以及我们的网站功能,向您提供个性化课程、服务、加盟商谈、定向广告以及产品推荐。
(2)另外, 为加强与客户的关系, 我们可能会将您的个人信息予以保存和处理,将其与本公司设于世界各地的子属公司和关联公司来共享这些信息以更好地理解您的需求,进而明确如何改进产品和服务的方向。
(3)为了达成本隐私声明中未规定的其他目的而使用您的个人信息时,我们将事先取得您的同意。
(4)我们可能不定期地请第三方服务提供商实施或协助我们进行在线网上问卷调查、智力竞赛、有奖问答等促销活动,如进行问卷调查或促销活动、编写数据或提供客户支持等。在我们与其开始实施任何活动之前,有关各方将先签署保密协议以确保其不会透露您所提供的任何有关您的个人信息并将其仅用来启动或继续其为本公司所提供的服务。

3、我们如何保留、储存和保护您的个人信息
(1)三菱电机承诺,不会以销售、出租或营销为目的将从本网站访问者个人搜集到的信息以及您所提供的个人信息透露给任何第三方。
(2)若相关法律法规对我们保存您的个人信息的期限有明确规定的,我们将遵守该等规定,在该个人信息保存到期后,我们将采取删除、匿名化处理或者法律、法规或有关强制性规定认可的其他处理方式。
(3)若根据适用的法律有明确的要求,我们将对个人信息跨境传输采取定期安全评估,并根据评估结果决定是否继续跨境传输您的个人信息。在便于提供服务,且在不违反相关法律法规的前提下,我们有时会将信息提供给为我们工作的其他公司和/或其他第三方(以下简称“第三方”),但我们会取得您的许可并与其签署详细的保密协议以保证个人隐私的安全。
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
(1)您有权查询、更正、删除您的信息或限制本公司通过信息系统进行自动化决策的权利。如果行使以上权利,可以随时联系我们的客服(support@meach.cn)。为确保个人信息安全,您理解,在您提出个人信息相关的需求时,我们可能会对您进行必要的身份核实。在收到您的需求或反馈、并验证您的身份后,我们将在15个工作日内回复您的请求。
(2)如果您需要访问、更改或删除您在使用我们产品或服务时所产生的其他个人信息的,或您认为我们存在任何违反法律法规或与您关于个人信息的收集或使用的约定,您均可以通过本隐私声明下联系方式与我们联系。
(3)您理解,对于您无端重复、给他人合法权益带来风险、需要过多技术手段或者不切实际的请求,我们可能会予以拒绝。

6、我们如何使用Cookies和同类技术
(1)三菱电机可能会使用通常被称为"Cookies"的技术来判明网站的利用人次及其利用方式以及访问了哪些页面。Cookies是由网站发送至您的浏览器的一种数据基本单位,将被保存在您的系统内,但不会搜集可以用于判明身份的个人信息。您可以将您的浏览器设定为接收某一Cookie时会进行提示,由您来决定是否接受此Cookie。您也可以将浏览器设定为拒绝Cookie,但这会使在访问某些网站的某些功能不能正常工作。
(2)以下列出了我们使用的Cookie类型,共分为两类:绝对必要的Cookie和功能Cookie。当您访问三菱电机的官方网站或使用相关服务时,我们会根据您的选择使用Cookie。
a)绝对必要的 Cookie网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。
b)功能 Cookie这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天。我们或我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者可以进行设置。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
(3)如我们对本Cookies声明进行任何重要变更,我们将在变更前后的一段适当的时间内,通过三菱电机的网站公告或其他适当方式告知您。

7、对外提供及链接至其他网站
(1)您理解,本网站可能基于为您提供方便的意图,向您提供指向第三方网站的链接。如果您点击这些链接,将离开本站,进入链接指向的站点。这些第三方可能会收集、使用和处理您的个人信息。此时,本声明不适用于这些第三方收集、使用和处理您的个人信息的行为,因此请务必认真阅读并了解这些第三方各自对于隐私权保护的相关条款。
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
为保障您的知情权,加强对您个人信息安全的保护,我们依据有关法律法规要求和业务需要,重新修订并更新了《使用条款》《隐私政策》。现向您通知并提示,请您仔细阅读并充分理解相关条款,特别是有关您的权利义务及以争议解决等重要条款。如您拒绝同意我们的隐私政策,您可能无法使用网站部分功能。如果您对我们的隐私政策有任何疑问,可随时按照隐私政策中的方式与我们取得联系。

同意
拒绝