从火车、汽车到电梯、家电⋯⋯当今社会的工业电子设备被赋予了节能的使命。能有效利用电能实现低碳社会的关键在于负责电力控制的功率设备。以往最常用的功率设备材料是硅,而如今人们对于更易导电,电耗更低,在高温环境下也能稳定运行的SiC(碳化硅)寄予了厚望。
三菱电机从硅时代起即在工业电子领域留下了诸多实绩,在SiC 功率设备的开发运用中更是引领着时代的前进——九十年代前半期着手SiC以及功率设备的开发,2000年在室内空调中首次配备SiC功率设备,并在此后开创性地将这一节能环保卫士运用于火车车厢和产业机器等各类设备。
在SiC这种新材料登场之初,三菱电机就率先关注到其巨大价值并进行了研究开发,并在各领域都得到了巨大的收获。今后我们将不懈努力,致力于实现更高效、更省能的目标。
在展开的铁芯上缠绕高密度铜线,这就是三菱电机的创新思维。以此开发而成的"龙骨马达",通过生产工艺的改良,在提高生产效率的同时将能耗效率提高了3%。
从宏观角度来看,如果在全日本所有的电器产品上都使用"龙骨马达"的话,一年就可以节省约360 万户家庭的年度用电量。换算成CO2 的话相当于可以减少540万吨的排放量。现在,"龙骨马达"已被越来越多地应用于空调、电梯等各种设施,为降低环境负荷做出了卓越贡献。
作为一家产品"覆盖面"广、业务领域宽泛的开发型企业,三菱电机集团始终将"通用设计"(Universal Design : UD)视为企业的社会责任。2004年导入的UD开发评价系统——"UD - Checker",能够充分协助开发人员从用户体验的角度出发,将"通用设计"理念渗透至家电产品、公共设施、工业设备以及住宅交通等众多领域,努力创造并生产出易于更广泛群体,特别是弱势群体都能无障碍使用的"通用产品",打造真正尊重人性、宜居便捷的生活环境。
CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics:碳素纤维强化塑料)是一种应用于人工卫星的轻质高强度复合型材料。三菱电机从原料的生成到最终材料的成型,皆采用自有技术生产,以此大幅削减了总成本,使CFRP 材料运用于民生科技成为了可能。此外,CFRP 材料因其轻质高强的特性,替代铁可减轻50% 的重量,替代铝可减轻30% 的重量,可在提高动能效率及降低能源损耗等方面做出贡献。
三菱电机集成多领域事业,从电梯、空调、影像、配电设备到整体节能,综合解决办公楼宇整体问题。
灵活运用 FA 技术和 IT 技术,降低开发、生产及维护流程中的总成本,提供整合解决方案,实现领先一步的产品制造。
在客流量大的商业设施以及车站等公共设施中,三菱电机的各类技术正发挥着作用。例如,能够检测人流量并缓和拥挤的技术,在各个方位都能看清的大型影像设备,停电时能够迅速进行供电的UPS等。为了让人们能够安全、安心地使用,三菱电机提供全方位的支持。
始终追求安全性、稳定性的数据中心。
为了维持数据中心,必要的电力、通信24 小时受监视运作,能够随时应对客户的需求。
三菱电机的尖端技术也活跃在医疗领域。
能够不开刀直接对体内的癌细胞进行照射治疗的粒子线癌症治疗装置为减轻患者的负担作出了贡献。
"节能,舒适"一直是三菱电机空调不变的追求。基于对人·建筑·环境独特需求的理解,三菱电机为您提供全方位的空调通风解决方案。
这次采用三菱电机冰焰空调真是非常明智的选择。不仅大大节省了大楼建设初期的投入成本,更可智能灵活调控、快速恒定制热……这几乎满足了北京严寒气候下,大型楼宇对中央空调的所有需求。
技术 | 诉求 |
---|---|
"气液喷焓"技术使机组在-15℃维持额定制热能力 | 在极寒天气下也能拥有温暖的室温体验 |
根据室内机开启情况智能变频控制 | 建筑内空调按需开启,避免浪费 |
基于电脑网络的综合管理系统 | 建议高效的可视化管理 |
可独立控制四个方向摆风叶片的室内机 | 舒适宜人的室内空气 |
三菱电机自动扶梯秉承了三菱电梯对人性享受追求的理解,将独树一帜的人性化科技与华美精致的创新设计相结合,使手之所及,目之所触,无不彰显典雅高贵的贵族气息。
我们公司和三菱电机是多年的老朋友了,之前新世界百货的电梯用了二十多年,从未发生过质量问题,三菱的电梯无论从品质还是售后服务来说都非常优秀,所以本次新世界大丸百货建造时,我们毫不犹豫地选择了三菱电梯。
螺旋式自动扶梯的梯级沿螺旋形导轨作"三维立体轨迹"运行,较直线型自动扶梯各技术要求难度更高更严格,外形曲线不是一条简单的整体圆弧,而是由上部、中部、下部三段圆弧组成。因此在运输阶段无法像普通自动扶梯般整体出厂、整体起吊就位,其桁架部件在出厂时须分段起吊,同时在安装阶段,采用了高端激光投线设备辅助整体施工,多点位精确调整,多套起吊装置减少摆动等手段,以确保钢托架、分段式桁架及螺旋式梯级导轨的定位、吊装和拼接过程的精度,展现扶梯的优美弧线。总而言之,在设计、制造、施工各个阶段都需要高难度的技术配合。
三菱电梯始终贯彻着高效、节能、优质的设计理念。各具特色的轿厢装潢方案,全新设计的多种大型液晶显示的操纵箱及优越操作性,使电梯内饰及外观时尚大气,和谐融入不同建筑装饰风格中。
三菱电梯为确保超高速和超高行程电梯的运行安全,运用了多项成熟的尖端技术,如耐冲击、耐磨损的双向安全钳,独创可保持高摩擦特性的陶瓷制动靴,以提高限速器基座结构的刚性,采用特殊材料确保检测装置的轴承寿命,采用高强度钢丝绳、新型高强度控制电缆以及在地震、强风、火灾等应急情况下的电梯运行对策等,保证电梯在各种情况下都能安全可靠运行。此外,三菱电机开发的能量回馈系统,可以将电梯运行时产生的电力进行储存,并转换为运行时的动力,使得电梯更加节能。并且在停电等异常情况下,可提供确保电梯运行10分钟的电力供给,更有效地提升了乘客乘梯的安全感。产品的技术力是重点,支撑其先进技术力的售后维护更为重要。这些都为三菱电机能一贯坚持提供安心安全、高品质产品和服务而保驾护航。
三菱电机是影像系统领域的技术领先者和倡导者之一,涉足于公共场合、室内大屏幕显示、办公场所、桌面、医疗打印和照片等多种影像产品的应用。
大型LED 显示系统,因其画面的震撼感与超凡表现,已成为全球各主要体育馆、赛车场、竞技场等运动场的主要显示设施。在远距离开阔视野上表现良好的LED 屏幕,当观众位于侧边角度及近距离观看时,却因较窄的可视角度而无法达到理想的视觉效果。
三菱电机Diamond Vision LED 显示系统攻克了这一难题,确保了从水平、垂直方向上可视角度±80度的宽视角,使得近处与远处皆能观看到清晰易懂的影像。另外,三菱独家研发的色度补正技术,使得屏幕能够反映自然的颜色信息,人脸等细节影像都可以更鲜明地表达出来。
三菱电机使用动态像素控制技术,以像素与像素抽样时间重迭的技术做出动态像素的效果,提高显示屏的总体像素密度。另有专利颜色空间转换,使在LED特性下的颜色空间坐标,校正回PAL 或NTSC 时应有的颜色空间坐标,使LED 屏幕能做到更好更自然的颜色效果。此外,单点单调的LED自动亮度调较技术以及4096级的灰度控制技术,使显示屏得到最均匀的整体亮度,并使屏幕影像的整体颜色变化更细致。最后采用EDTV技术,即加倍解像电视影像处理系统以减退传统电视出现的影像闪动的问题。
通过生产现场的"可视化、可分析、可改善"和"可用化",实现了"生产效率"、"质量"、"环保性"、"安全性"、"保密性"的提高,为降低企业的TCO、提高企业价值提供解决方案。
● 实时收集生产现场数据 ● 将FA 收集的数据与IT 系统无缝连接 ● 经IT 系统分析后,将分析结果反馈到生产现场
通过对马达逐个进行个体管理及实时的质量管理,降低了50% 的质量损失。
通过能源的可视化,提高设备的生产性能至180%,使能源成本降低了10 %。
通过利用ICT收集与分析生产现场的数据,实现了高效生产。
通过e-F@ctory 和机器人单元生产方式,实现了需要进行多道工序切换和调整的多品种少量的生产体制。
使生产效率提高30%,运行率降低60%,工序数降低55%,面积降低85%。
多普勒天气雷达利用空气中水和冰反射电磁波信号来计算探测范围内风向风速的转变,从而有效监测机场附近因受雷暴影响引起的风切变,为飞机的起降安全保驾护航。
香港地理位置特殊,容易受到恶劣天气的影响,特别是每年的雨季及台风季。监测受雷暴影响引起的风切变,与机场的安全关系密切。选择大榄角这个位置,是因为这个位置与机场跑道方向大致成一直线,可有效探测飞机升降时遇到的逆风改变,从而发出风切变预警。三菱电机多普勒天气雷达为机场飞机的安全起落保驾护航,起到了至关重要的所用。
多普勒天气雷达的工作原理即以多普勒效应为基础,具体表现为:当降水粒子运动时,其反射的雷达波束频率会发生改变。测定接收信号与发射信号的频率之间的差异,可以测定接收信号与发射信号的高频频率之间存在的差异,从而得出所需的信息。运用这种原理,可以测定散射体相对于雷达的速度,在一定条件下反应出大气风场、气流垂直速度的分布以及湍流情况等。这对研究降水的形成,分析中小尺度天气系统,警戒强对流天气等具有重要意义。
多普勒雷达是目前世界上先进的雷达系统,有"超级千里眼"之称。相较于传统天气雷达,多普勒雷达能够监测到高空中的对流云层的生成和变化,判断云的移动速度,天气预报的精确度比以前将会有较大提高。
在充满着人和物的现代社会中,三菱电机的传感编程技术可准确检测并及时响应,从而提供新一代的"安全、节省能源、舒适、放心"体验。
对规模日益扩大的机场而言,能源节省是一个很大的课题。其中由于空调的电力消耗巨大,在人流量较少的地方,有削减空调浪费的需求。
在上海浦东机场首先进行的是通过人流量检测系统,进而对空调进行调节。三菱电机提供的人流量检测系统,通过在主要地点设置传感器从而判定人流量的状况,并把该情报提供给空调系统。即使在广阔的地方也可以实现对空调的高效调节,从而对能源节省作出贡献。
检测可疑东西 如果监测到同一件行李总是在同样的地方,便会发出警报。
检测可疑人员 发现逆向行驶、闯入禁止区域、长时间霸占某地等情况时会发出警报。
随着城市化的发展,交通拥堵日趋严重。政府在不断推出交通限行等措施的同时,还大力推进以地铁等环保交通工具为主的公共交通网络的建设。三菱电机为持续发展的城市交通节能化提供技术支持。
电车具有安全、稳定、快速的特点,能一次运送大量乘客,更因其二氧化碳排放量较少、能耗低等优点,作为环保型交通方式,越来越受到人们的关注。推动社会向节能型发展,这可以说是未来中国城市交通发展的方向和主题。中国不仅要实现交通工具的便捷化和舒适化,还将大力推广环保型城市交通。三菱电机凭借其长期研发而成的电机和电力半导体高端技术,本着注重灵活性、环保型、通用设计三方面理念,为北京地铁2号线工程进行整体交通网络建设。该项目采用了新型的TIMS、VVVF 牵引逆变器、主电动机、辅助电源装置和再生制动系统等,为建设节能交通网络做出了贡献。
通过设置再生制动系统,实现了车辆运行时的高节能性。这种再生制动将制动时产生的动能转化为电能,并加以回收。电车减速时,驱动电机发挥发电机的功能,使其间产生的能量返回到架线,作为其他车辆运行的电力重新加以利用。此外,再生制动系统还具有制动时不发热的特点,可以有效控制地铁内升温。三菱电机的尖端技术和丰富经验确保再生制动系统的稳定运行。以日本城市上下班运营的电车为例,近年来的消耗电量与70年代相比降低了50%,其中约30% 是通过运用再生制动技术实现的。
三菱电机显示墙因其卓越的色彩表现,超长的使用寿命,高度的可靠性成为全球及中国专业集成商的首选。出色的整屏均匀度和色彩表现力同样使得显示墙在广电和监控领域中成为备受推崇的选择。
自1998年推出DLP 显示墙以来, 三菱电机已经在世界各地累计安装71,000台(DLP 显示单元至2015年8月)。三菱电机产品的高品质和高可靠性, 保证了DLP 显示墙在控制室,监控室7×24小时的稳定运转。广泛应用在电力、交通、通信、水处理等重要社会基础设施。
三菱电机拼接显示墙产品继承了三菱电机多年来在控制室领域积累的诸多尖端科技,结合我们在信号处理与系统整合方面的丰富经验,对于需要高画质显示与长时间耐久使用的控制室,三菱电机拼接显示系统确是理想的选择。
先进的"Smart7"技术将产品性能提升到了新的高度,全面兼顾"智能、耐久、灵活、备份、节能"等多个方面。独有的前维护支架配合多向调节系统,可实现设备的快速安装与维护。无论大屏幕如何构成,每块屏幕均可自由取出。即使中间一块出现故障,也无需将周边屏幕全部取出,从而可用最少的工作量,在最短的时间内对设备进行调整。
无需在显示墙后部预留维护空间
整个屏幕的亮度分布高度统一
为了降低输电损耗,实现电网安全稳定的运行,三菱电机以丰富的经验和创新的技术对其做出卓越的贡献。
随着中国经济的飞速发展,对电力的需求不断增加;同时,公共服务和环保的重要性日益显现。本事业部所提供的电力系统设备,采用了先进、可靠的技术,为社会基建事业的发展和环境保护提供服务。为了降低输电损耗,实现电网安全稳定的运行,三菱电机以丰富的经验和创新的技术对其做出了卓越贡献。
能否适应未来电力的需求,关键在于如何提高电力系统中,对输变电设备的监视、保护、控制能力。三菱电机向中国各地提供了550 千伏H-GIS,为避免事故引起的停电、提供稳定优质的电力供应做出了贡献。三菱电机的H-GIS 降低了变电设备资源能耗,实现了占地面积的小型化,在目前深受瞩目的"降低环境负荷"课题上表现突出。2003 年,首次将搭载了智能化装置的550 千伏H-GIS 引入中国,开启了新的智能化时代。三菱电机在作为人类社会基础的电力领域做出贡献。
随着对支撑我们日常生活和工业生产的主干电力能源需求的不断提高,其在这个时代的重要性也日渐提高。三菱电机提供了大量技术解决方案和专业的技术支持,以满足发电站中以发电机为核心设备的电力能源设备的各种需求,其监控系统和支持系统对改进电力系统的运行安全和供电的稳定性方面做出了贡献。
三菱电机已经为高效燃机电站和核电站制造了大量的汽轮发电机,其中包括采用先进技术的1600MVA 大容量机组。我们还提供了大量水轮发电机,其中装备了大容量和高转速机组的抽水蓄能电站。
核电站中用户最关注的设备性能是数字仪控系统的可靠性。三菱电机的控制系统采用冗余结构并拥有高度的自我诊断功能,全四重化安全保护系统等,引领先进技术,实现系统的高可靠性。
在中国,水问题是一个重大课题。近年来、中国的水处理设施中引进了由三菱电机开发生产的新型高效水处理装置"臭氧发生器",通过净化、再生有限的水源,转化为可放心使用的水,加以再利用。以此来解决中国水资源缺乏这一问题。
为了进一步提高经膜处理后的再生水的质量,北京的清河再生水厂引进了三菱电机的"中容量臭氧发生器",每天可生产多达8万吨高质量再生水,足够30-40万人一天的生活用水(以每人每天用水200-300 升来计算)。利用臭氧提高再生水厂出水水质,生成的优质再生水重新流入北京市内的公园和河道,为优化北京水环境做出了应有的贡献。污水再生利用,珍贵水资源的价值得以淋漓尽致的发挥。除了生活排水,三菱电机今后还将进一步研究湖泊、沼泽等各种不同水资源的净化处理方法,构筑水处理应用技术平台,并以此项技术为致力于环境保护寻求可持续发展的中国做贡献。
在中国"臭氧发生器"开始被应用于生活、生产排放污水的净化、再生处理方面。污水再生处理通常是先将污水中的污秽物质去除,再经过过滤、消毒等过程,最后使用"臭氧发生器"进行臭氧处理,达到脱臭、脱色效果,生成清洁、安全的再生水,可被用于各个领域。
三菱电机公司开发生产的"臭氧发生器",使用臭氧来进行水的净化处理。臭氧净化法可彻底、干净地去除那些使用现有净化方法无法除尽的水中的异味和异色,得到更高质量的饮用水。使用臭氧的水处理系统是近年来备受瞩目的一项技术,可大大减少消毒药物的投放量,在环境问题变得日益严重的现代社会,臭氧水处理系统可以说是一种顺应时代潮流的新型水处理方式。三菱电机在其高端技术的支持下可生产出高精度"臭氧发生器",其故障率低,可连续工作5年以上,无需开盖维护保养。因为从研发到生产均是在三菱电机公司内部进行,确保了产品的高性能与稳定性。"臭氧发生器"中既应用了放电加工机中的短间隙放电技术,也应用了电力半导体、变频器、电源电压控制技术等,可以说该产品是三菱电机各领域技术的结晶。
三菱电机持续挑战、不断创新。从变频家电到工业设备,三菱电机的功率模块都承担着电机控制和功率转换的功能。从卫星通信、英特网无线通信到光通信设备,三菱电机的高频器件、光器件也发挥着重要作用。此外,三菱电机的彩色TFT液晶显示模块也被广泛应用于各种显示设备及终端。 三菱电机始终致力于半导体和电子设备产品的技术革新。
功率器件是实现未来低碳社会目标不可或缺的电子系统中的重要部件。其广泛应用于白色家电、工业控制、轨道交通、智能电网、绿色能源等多个领域。三菱电机一直致力于研究和开发高技术产品来满足功率器件市场对噪声低、效率高、尺寸小和重量轻的要求,并且还成功开发了基于SiC(碳化硅)芯片技术的新一代功率器件,节能效果更加显著。
近年来,汽车产业已进入信息化、电子化的时代,对于节能环保也有更多的需求。
三菱电机将在环境、安全、信息娱乐的3个领域下,创意开发出新汽车生活时代的革新产品。
三菱电机针对现代多样化的居住环境,从一拖一壁挂式、柜式空调机,到嵌入式天花机、内藏式风管机,每种房型和要求都有对应的解决方案。
可自动检测房间中地板温度,向相应之处集中供应冷暖风,随时提供令人舒适的室内环境,这乃是三菱电机独创的尖端技术。通过采用传感器和气流控制技术,消除了不必要的气温调节,既舒适又节能。
全新技术的净化舱具有纳米级微孔陶瓷触媒体和plasma 电极装置,能高效捕捉和分解室内异味分子和有害气体分子。
三菱电机为您提供各种便捷愉悦的使用体验。例如:打造健康空间的空气净化器,能够保持舒适湿度的除湿器,煮出饱满弹润的甘香好米饭的电饭煲等。三菱电机正用高品质和先进技术为您的舒适生活做出贡献。
三菱电机日本原装进口除湿机 "小巧""简便""省电"。自动检测房间的湿度与温度,能够保持舒适湿度。另外,带有简易干衣模式、霉菌抑制模式,一年四季都可使用。
三菱电机日本原装进口空气净化器"以匠心· 驭自然之息",迅速净化空气,打造健康空间。自动清扫、超大风量和四重高效过滤,持久安心保护家人健康。
三菱电机日本原装进口"蒸气LESS IH 电饭煲"独有蒸气回收构造。以大火力促成"连续沸腾"的效果得以实现,煮出饱满弹润的甘香好米饭。
搭配优越的远红外线效果的内锅及五重全面加热等先进技术,米饭因此更为美味可口。
利用三菱电机的光及无线的尖端科技,自主生产通讯组件,提供高速宽带服务所需的光访问系统及其核心装置,下一代移动通信基础设施所需的无线访问系统,支持顾客建立高性能、高品质的通信系统。
利用三菱电机的光及无线的尖端科技,自主生产通讯组件,提供高速宽带服务所需的光访问系统及其核心装置,下一代移动通信基础设施所需的无线访问系统,支持顾客建立高性能、高品质的通信系统。
三菱电机射频微波器件在移动通信,卫星通信,远洋导航,无线局域网等无线信号传输系统的功率放大和信号放大环节得到广泛应用。为了满足各种通信领域对功率放大器和低噪声放大器高输出功率,优良线性性能,低噪声系数,高效率,低能耗,体积小等功能的要求,三菱电机致力于对于新型器件研究和开发,为社会无线沟通的便利和高效不断努力。三菱电机具有开发,使用半导体激光器的悠久历史。产品分别被广泛应用于骨干网,城域网等光通信领域以及光存储,DVD 等光情报处理领域。伴随网络技术的普及进步,三菱电机仍旧不断地致力于高速率,大容量,低成本激光器的研究开发,为激光通讯的发展贡献力量。
三菱电机的信息系统综合运用监视中心提供由专业的工程师一年365 天每天24小时的对客户ICT服务的监测和操作服务,在减少客户负担的同时为客户的经营活动提供高品质的ICT服务。
随着ICT服务的作用不断扩大,其运营管理和维护越来越重要。另一方面,ICT服务基础的系统的运营管理负担在不断增大的同时,企业的负担也在变大。
三菱电机的信息系统综合运用监视中心,提供从网络到数据中心、安保各项服务的综合使用与监控。通过共同的DB一元化管理,致力于将业务提升到一个新的层次。
将传感器放置在数据中心从而实施妥善的安全措施。另外,在推进标准化与自动化的过程中,不但可以提升正常工作的效率,扩大业务规模,同时还能将非正常的故障发生时对应的时间及其影响控制在最小程度。
三菱电机在放射线治疗仪和加速器领域拥有四十多年的实战业绩与技术经验,并将这两个领域的技术合并研发出了粒子线治疗仪。